12.06.2012 10:03 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Hallo, erstmal danke für die Rückantwort! Hier noch eine Erklärung weshalb iSCSI schneller ist als eine Freigabe: http://www.administrator.de/NAS_%C3%BCber_iSCSI_oder_LAN_einbinden.html Das mit dem Multiprojekt dürfte daran liegen, dass Multiprojekte ja normalerweise auf einem Netzlaufwerk liegen und iSCSI als lokale Platte erkannt wird?!? Bin mir da aber nicht gänzlich sicher! MfG, Servicetechniker! |
~(‾▿‾)~ |
|
13.06.2012 08:25 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Hi, für diejenigen, die das mit iSCSI mal ausprobieren wollen: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=18986 Der Link für XP zum iSCSI Einbinden in Windows XP! CU! |
~(‾▿‾)~ |
|