13.04.2021 09:28 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 1314 Bewertung: (123)
|
Hallo SIOS-Forum-Community uns erreichen immer wieder Fragen wie eine Verbindung bei einer S7-1200 bzw. S7-1500 zu einem Drucker aufgebaut wird. Im Vorfeld sollten nach Möglichkeit Randbedingungen (z.B. Datenblatt) des anzuschließenden Druckers vorhanden sein. Hieraus kann man Informationen entnehmen wie:
Zur Kommunikation der SIMATIC Controller über Industrial Ethernet wird die OUC (Open User Communication) eingesetzt. Ergänzend zu den Handbüchern der SIMATIC Controller stehen im SIOS Portal einige Beiträge zur Verfügung Übersicht Bibliotheken für Kommunikation für SIMATIC Controller Anwendungsbeispiel: Basisbeispiele zur Open User Communication (OUC) FAQ: Wie verhalten sich die Anweisungen TSEND_C und TRCV_C in der S7-1500? FAQ: Wie programmieren Sie die Kommunikationsanweisung TCON Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf