Industry Online Support
Technical Forum
19.02.2009 09:51 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Hallo Toni, Dein Panel sollte Windows CE 5 haben...und damit sollte theoretisch eine Kappazität von bis zu 2 GB machbar sein. Hier nochmal der Link zum nachlesen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21847868 Aber X beliebige Speicherkarten kannst du hierfür auch nicht verwenden !!!Unter Umständen ist der Chip von Speicherkarten aus dem normalem Handel anders aufgebaut. Ich würde dir empfehlen auch dievon Siemens angebotenenSpeicherkarten zu kaufen und zu verwenden. Solltest du dir eine von einem Fremdanbieter kaufen, entfällt dir der Support. Mir ist das selbst schon passiert. Aber mir hat dann keiner weitergeholfen, weil Siemens diese nicht als kompatibel erklärt hat. Also zahl lieber ein bisschen mehr und du hast das "Rund um Sorglospacket" Also dann...Grüße Manfred |
Folgen Sie uns auf