28.04.2021 07:19 | |
Beigetreten: 03.05.2017 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 673 Bewertung:
|
Hallo ALHC, kannst du im Automation License Manager (ALM) bitte die Lizenzen überprüfen (Rechtsklick auf die Lizenz und im Kontextmenü überprüfen auswählen)? Nicht das die Lizenzen zwar vorhanden sind, aber korrupt sind. Sind die Lizenzen korrupt kannst du die Lizenzen mit Hilfe eines Support Request wieder herstellen lassen. Was für eine CPU verwenden Sie? Bei der Verwendung einer 410-5H CPU gibt es neben den Prozessobjekten noch eine weitere Lizenzierung. Und zwar besitzt die 410-5H CPU ebenfalls eine Begrenzung der Prozessobjekte, die in eine CPU 410-5H geladen werden können, standardmäßig sind dies 100 POs. Diese können durch ein Upgrade der Prozessobjekte einer CPU 410-5H erweitert werden. Wie ein Upgrade durchgeführt wird findest du im Anwendungsbeispiel Prozessautomatisierung mit dem Controller SIMATIC PCS 7 CPU 410-5H im Kapitel 2.6. Sollten beide Lösungsvorschläge nicht helfen, kannst du dann bitte ein Screenshots der Meldung beim Laden schicken. Schöne Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
05.05.2021 15:55 | |
Beigetreten: 03.05.2017 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 673 Bewertung:
|
Hallo ALHC, leider habe ich dann auch keine Ahnung woran das liegen könnte, dass das Laden der CPU abgebrochen wird. Schöne Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Heisenberg2 am: 05/05/2021 15:56:18 |
|
Folgen Sie uns auf