16.05.2021 18:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 33410 Bewertung:
|
Versuchen wir es mal als PDF.
DateianhangLOGO!Soft Comfort - Koi_LOGO.pdf (77 Downloads) |
16.05.2021 18:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 33410 Bewertung:
|
Und hier noch die LSC.
DateianhangKoi_LOGO.zip (83 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
16.05.2021 21:27 | |
Beigetreten: 18.08.2018 Letzter Bes: 18.05.2024 Beiträge: 157 Bewertung:
|
Ja ich verstehe dich sehr. Das ist schwierig. Ich habe ein wenig ausprobiert und jetzt zeigt die Trendanzeige 25 Grad an wie in der Meldeanzeige. Aber ob das so richtig ist weiß ich nicht. Aber beim umstellen in der Logo hat das Panel immer andere Werte angezeigt. Also die Verbindung scheint da zu sein. Ich stelle mal die Simulierten Eingangsspannung noch um, um zu sehen was passiert. Die Einstellung vom Analogverstärker habe ich als Anhang beigefügt. DateianhangSensoreinstellung Hannes.docx (72 Downloads) |
Folgen Sie uns auf