18.05.2021 09:43 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (142)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, für die SIMATIC Controller S7-1200/S7-1500 stehen 3 PID-Regler zur Verfügung. Diese sind standardmäßig im TIA-Portal enthalten. PID-Temp
PID_3Step
PID_Compact
Weitere Informationen: SIMATIC S7-1200, S7-1500 PID-Regelung PID-Regelung mit PID_Compact für SIMATIC S7-1200/S7-1500 Ein- und Mehrschleifige Reglerstrukturen (Kaskadenregelung) mit PID_Temp Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
19.05.2021 09:11 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 397 Bewertung: (56)
|
Hallo Community, zusätzlich gibt es im Siemens Industry Online Support auch noch einen Überblick zu allen wichtigen Links rund um das Thema "PID Control" - und auch zu Motion Control und Signalerfassung und Signalausgabe unter folgendem Link:
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf