23.02.2009 11:19 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Hi, da das TP277 10" gibt es nicht sondern nur das TP277 6". Hier ist der Link zum Handbuch: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23335365 Wenn Du wirklich DB Baustein meinst, dann musst Du diese Datenbausteine in STEP 7 anlegen. In den DBs müssen dann haltdie einzelnen Variablen + Datentyp festgeleget werden. Grundsetzlich sind DBsmit Merkern gleichzusetzen. Wenn Du Bildbausteine meinst, dann hilft Dir vielleicht folgender Link weiter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24256006 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21659040 Bye |
Folgen Sie uns auf