20.05.2021 01:59 | |
Beigetreten: 26.01.2020 Letzter Bes: 06.02.2024 Beiträge: 35 Bewertung: (0) |
Hallo! Für eine Schrankensteuerung mit Rot-Grün-Ampeln muss ich 2 Endschalter auf 2 Schaltkomplexe umschalten können, damit 2 Ampelpaare unabhängig laufen. Mir fällt nur eine Trennung über Relais ein, was aber nicht gewollt wäre. Eine genauere Beschreibung im Plan Danke schonmal! DateianhangUmschaltung V2.zip (148 Downloads) |
20.05.2021 08:13 | |
Beigetreten: 26.01.2020 Letzter Bes: 06.02.2024 Beiträge: 35 Bewertung: (0) |
Hi Siehe Plan! Es geht um Schranke Ausfahrt. Diese hat 1 ES unten und 1 ES oben. Unten sind Parkplätze, hier sind Taster und Ampel unten. Oben MUKK ist auch ein Taster und Ampel. Es ist nur 1 Fahrstreifen, der hierbei der Anforderung jeweils unten oder oben freigibt. Das wird über eine Verriegelung der Taster erledigt; diese geben dann einen AUF-Befehl an die Schranke. Über diese Taster + die Endschalter werden aber auch die Ampeln jeweils zur Freigabe der Bedienstelle angesteuert. Das heisst, wenn ich den Baustein für den unteren Teil lt. Plan verdoppele und einsetze, schalten beide Ampelpaare gleich. DateianhangTG Münster Skizze.pdf (154 Downloads) |
Folgen Sie uns auf