20.07.2021 11:40 | |
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, bei der Modernisierung von Altanlagen stellt sich häufig die Frage, mit welcher aktuellen Technik die Altsysteme abgelöst werden können? Da im Zuge der techn. Evolution auch viele neue Funktionen in den neuen Produkten zu finden sind, reicht ein reiner Vergleich von Mengengerüsten bei der Auswahl der Ablöseprodukte heute nicht mehr aus. Individuell angepasster Migrationssupport Siemens bietet einen breiten und der Situation angepassten Migrationssupport an. Zu diesem Spektrum gehört neben der Bereitstellung von Unterlagen und Migrationstools auch ein flexibel angepasstes zeitlich gestaffeltes Dienstleistungsangebot. Nachfolgend ein Überblick zu den wichtigsten Informationsquellen. Dokumentationsquellen zum Thema Migration Migrationstools und -assistenten Dienstleistungsangebot zur Migration von Altysytemen Migration Consulting and Support
Kundennutzen
Wir bieten zwei zeitlich gestaffelte Pauschalangebote mit je 4 bzw. 8 Stunden Supportumfang. Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Juli 2021). Viele Grüße SIMATIC-FB-300-GER (PK) |
Folgen Sie uns auf