03.03.2009 12:05 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung:
|
Hi, also wenn ich es richtig gelesen habe, dann verwendest Du einen USB -> MPI/Profibus Adapter. Der ist so nicht freigegeben....nicht ärgern, bringt leider nichts!!! Schau Dir auch die Info in diesem FAQ an -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23802404 ".....Der direkte Transfer vom PC auf das Windows-basierte Panel über einen PC-Adapter (RS232 -> MPI / PROFIBUS, USB -> MPI / PROFIBUS) wird nicht unterstützt...." Es geht hier um den Projekttransfer nicht um die Kommunikation! -> Kommunikation geht glaub ich mit dem Adapter.... Gruß |
Folgen Sie uns auf