30.07.2021 12:50 | |
Beigetreten: 17.10.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 19 Bewertung: (1) |
Moin, Logo bietet doch die Möglichkeit bei einem Textdisplay einen Zeitstempel der Aktivierung anzeigen zu lassen. Gruß Merse ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Mersaia am: 07/30/2021 12:51:02Zuletzt bearbeitet von: Mersaia am: 07/30/2021 12:51:36Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/02/2021 08:32:04Neue Überschrift nach Splitten |
|
30.07.2021 14:43 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 323 Bewertung: (34) |
Hallo MD254 Ich hatte ein ähnliches Problem. Da habe ich, auch unter Mithilfe des Forums ein Programm Hilfsuhr geschrieben. Darin werden Tagesstunde, Stundenminute und Tagesminute zur Verfügung gestellt. Vielleicht kann das weiter helfen, Gruß, Quirin DateianhangHilfsuhr.zip (125 Downloads) |
30.07.2021 15:44 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung: (99) |
Hallo Mersaia Wenn aber die Logo ein einem Netzwerk betrieben wird, wo ein anderes Gerät mit der Logo kommuniziert und dieses selbst ein Zeitparameter zur Verfügung stellt (z.B. eine zweite Logo), kann dieser genutzt werden und über die analogen Netzwerkeingänge abgefragt werden (siehe diesen Beitrag). MfG Ella_68 |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 07/30/2021 15:55:18 |
|
Folgen Sie uns auf