24.08.2021 19:47 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 33327 Bewertung:
|
Eine Möglichkeit wäre, in der LOGO! das höherwertige Word (AB) umzukopieren. Beispiel: Du überträgst das HR 159 in die Words 100 und 102. Dann kopierst du im LOGO!-Programm das VW100 ins VW104. Anschließend liest du mit dem F/I-Konverter die Adresse 102 ein. DateianhangProject.zip (156 Downloads) |
26.08.2021 18:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 33327 Bewertung:
|
Hallo TD21, kein Feedback? |
Folgen Sie uns auf