21.07.2021 05:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.04.2024 Beiträge: 32895 Bewertung: (4067)
|
Import einer technischen Anfrage des Users EGTO via PN. Ich möchte mit der Logo über Modbus den Smart Meter auslesen und mit den Werten eine Überschuss regelung basteln. Angesteuert wird eine E-Patrone die immer individuel ist aber 3 Phasig d.H 6KW E-Patrone / 2KW pro Phase. Habe im Anhang mein Projekt hinzugefügt das auch so weit funktioniert aber es schaukelt sich immer auf das die Schütze immer alle paar Sekunden schalten. DateianhangLogo.zip (267 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf