31.05.2021 20:35 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 03.10.2024 Beiträge: 2280 Bewertung: (99) |
Was erwartest Du denn noch von einer einfachen, kostengünstigen Wetterstation? (Beispiel: Wetterstation). Den Sonnenstand oder die aktuelle Regenmenge erfassen diese Geräte so wieso nicht. dieses mußt Du auf andere Weise herleiten ... |
04.06.2021 15:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.10.2024 Beiträge: 33876 Bewertung: (4213)
|
Wenn er eine LOGO! 8.1 oder neuer hat, dann kann diese Modbus TCP/IP. |
20.09.2021 16:56 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Der Multisensor von Eltako mit dem Auswerterelais MSR 12 ist genau das richtige für dich. |
Folgen Sie uns auf