21.09.2021 19:17 | |
Beigetreten: 08.09.2009 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hallo, ja, den hab ich aktiviert. Ich hab da unter 'Zugriffskontrolle' alles aktiviert. |
21.09.2021 19:29 | |
Beigetreten: 08.09.2009 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Sorry. Dort ist es auch freigegeben. S7 und Modbus. |
21.09.2021 19:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.06.2024 Beiträge: 33133 Bewertung: (4094)
|
Dann kann ich dir nur noch den Auszug aus dem Handbuch anbieten ...
DateianhangLOGO! 8 - Industrial Ethernet LOGO! CMR2020 _ LOGO! CMR2040_Ausgabe_2021_06 Seiten 130+131.pdf (123 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
22.09.2021 05:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.06.2024 Beiträge: 33133 Bewertung: (4094)
|
Das ist ja wirklich ein Ding. Da hat Siemens wieder etwas zum Nacharbeiten ... |
Folgen Sie uns auf