01.10.2021 11:54 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (142)
|
Bei dem ET200eco PN Modul mit der Bestell Nr: 6ES7148-6JA00-0AB0 waren max. 4x IO-Link Teilnehmer möglich und es vermehren sich die Fragen, ob es auch noch Module für mehr IO-Link Teilnehmer gibt? Hierzu steht das Modul ET200eco PN IO-Link Master CM 8x IO-Link + DI 4x24VDC M12-L zur Verfügung. Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Oktober 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf