01.10.2021 13:28 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 30 Bewertung: (10)
|
Eine mögliche Anwendung könnte sein, dass z.B. mehrere S7-1500 CPU`en über BACnet an eine übergeordnete Steuerung anzubinden sind. Der SIMATIC PN/BACnet LINK mit der MLFB 6BK1621-0AA00-0AA0 ist ein PN I/O Device. Unterstützte Steuerungen: S7-1200, S7-1500, ET 200SP, Open Controller. Es wird für jeden PN-Controller ein SIMATIC PN/BACnet LINK benötigt. Die Projektierungsdaten des SIMATIC PN/BACnet LINK werden in der übergeordneten SIMATIC S7-Steuerung gespeichert und im Hochlauf automatisch übertragen. Näheres kann der Lieferfreigabe entnommen werden Weitere Informationen stehen auch im Handbuch zur Verfügung Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Oktober 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- Kommunikation-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf