Industry Online Support
Technical Forum
12.03.2009 17:00 | |
Beigetreten: 13.05.2008 Letzter Bes: 18.12.2019 Beiträge: 836 Bewertung: (71) |
Hallo Jurec, da hilft dann meist auch nur noch ein Reset wie hier beschrieben: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19701610 Allerdings ist danach auch die Projektierung weg, das sollte man also nur tun, wenn man das Projekt zur Hand hat. Ansonsten mal ohne Buskopplung neu starten und probieren ob sich dann etwas tut. Vielleicht ist es schlicht mit der Kommunikation überlastet oder es laufen Skripte die ihre Ressourcen nicht mehr freigeben. |
mfG / Best regards |
|
13.03.2009 07:02 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
überlastung durch kommunikation ist ein gutes stichwort. wie kann man mehr resourcen für kommunikation freischaufeln? oder habt ihr ein paar gute tips in welcher richtung man da schauen/konfigurieren kann, um die kommunikation zu entlasten? vg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf