01.09.2021 17:01 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hi, Danke für die schnelle Antwort. Ich würde gerne mein Tia auf Deutsch lassen. Den anderen Tipp habe ich probiert aber es ändert sich nichts. |
01.09.2021 23:46 | |
Beigetreten: 18.04.2009 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 42 Bewertung: (9) |
Hallo, das hat nichts mit der Oberflächensprache zu tun, sondern mit der neuesten Firmware 2.9.2. Hier eine FAQ dazu: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109801162 Leider funktionieren die Lösungsvorschläge in der FAQ aber auch nicht. Hier muss deutlich nachgebessert werden. Extrem lästiges Verhalten. MfG OB_35 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
08.10.2021 12:26 | |
Beigetreten: 14.08.2019 Letzter Bes: 17.08.2022 Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Habe genau dasselbe Problem, ist wirklich unglaublich nervig bei der Inbetriebnahme.... |
Folgen Sie uns auf