25.10.2021 14:39 | |
Beigetreten: 29.01.2021 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 47 Bewertung:
|
Welche Komponenten benötige ich, um ein ordnungsgemäßes Herunterfahren eines SIMATIC IPC nach Abschalten der Spannungsversorgung zu gewährleisten? Bei einem Stromausfall oder beim Abschalten einer Anlage über einen Hauptschalter besteht hierfür keine Zeit. Mit den SITOP DC USV kann dieses Problem leicht gelöst werden: In Verbindung mit dem SITOP Manager bzw. dem SITOP Shutdown-Service kann bei Spannungsausfall unter Berücksichtigung der verfügbaren Pufferkapazitäten der IPC temporär weiterbetrieben und/oder gezielt ein rechtzeitiges Herunterfahren des IPCs eingeleitet werden. |
Folgen Sie uns auf