05.11.2021 18:23 | |
Beigetreten: 22.09.2015 Letzter Bes: 07.06.2024 Beiträge: 91 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, könntet ihr das Thema noch weiter ausführen? Ich lese via Modbus die Daten unserer Stromzähler (Siemens Sentron Pac3200) aus. Nun möchte ich die Max Werte, nach dem auslesen, im Zähler zurücksetzen, weiß jetzt aber nicht wie ich das genau mache. Ich habe im Handbuch genau das gleiche gefunden wie Ihr oben beschrieben habt, nur kann ich leider damit überhaupt nichts anfangen. Ich habe eine S7-1511-1PN und arbeite mit dem TIA V16. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/08/2021 10:55:12Neue Überschrift nach Splitten |
|
08.11.2021 10:56 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 07.06.2024 Beiträge: 8136 Bewertung: (165) |
Geschlossen wegen Doppelpost. Das zweite Thema mit dem Titel Teilnehmer via Modbus ansteuern wurde in der Konferenz Kommunikation / Netzwerke veröffentlicht. Gruß, |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf