06.12.2021 16:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.08.2024 Beiträge: 33630 Bewertung: (4180)
|
Sieht bei mir genauso aus, der Stecker sieht mechanisch nicht ungewöhlich aus. Welche LSC Version hast du? Wenn nicht, kannst du ihn hier downloaden: CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers |
07.12.2021 07:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.08.2024 Beiträge: 33630 Bewertung: (4180)
|
Ich würde dir den Digitus (USB 2.0 zu RS232 (FT232RL)) empfehlen. Den habe ich seit Jahren im Einsatz, der funktioniert wunderbar. Wichtig ist, dass der Adapter einen FTDI Chipsatz hat. DIGITUS USB auf Seriell Adapter - RS232 Konverter - USB 2.0 Typ-A zu DSUB 9M - FTDI FT232RL Chipsatz - Inkl. 80 cm Kabel |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 12/07/2021 07:26:53 |
|
Folgen Sie uns auf