24.02.2017 09:10 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Hallo, danke für die hilfreichen Infos. Zusätzlich kann man noch sagen, dass mit CDbl() bzw. CDate() jeweils umwandeln kann.Link von Microsoft
Ich habe es per Script probiert. Da es nicht gleich funktioniert hat, habe ich es erstmal mit Konstanten direkt im Grenzwertfeld des EA-Feld-Controls probiert. Allerdings meldet TIA immer "Wert ungültig". Wenn ich allerdings das Anzeigeformat auf Dezimal stelle, kann ich einen Wert eingeben. Wenn ich wieder zurück stelle und den Wert ändern will, geht es wieder nicht. Ich habe den Wert "42790" probiert. Ich vermute, dass es deswegen mit dem Script auch nicht funktioniert. Was mache ich falsch? Gruß Eric PS: Selbst mit Eigenschaft animieren geht es nicht. PS2: Da wird wieder jemand seinem Motto treu: "Unsere Lösung, ihr Problem!" |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_6828030 am: 24.02.2017 09:31:36 |
|
07.12.2021 09:02 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 8176 Bewertung: (169) |
Neue Frage von ulupp wurde in ein separates Thema mit dem Titel TIA v14 EA-Feld Grenze bei DateTime gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf