11.12.2021 22:24 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 31.05.2024 Beiträge: 2201 Bewertung: (98) |
Hallo Saftladen, Die Logo hat damit nichts zu tun.
Das mit der Subnetadresse wird so nie hinhauen. Da müßte das geamten Netzwerk schon die Subnetadresse 255.255.0.0 haben. Ich verweise lieber auf einige gute Quellen, die dieses besser erklären können, als ich es mit ein paar Zeilen hier könnte. Bei YT gibt es da meiner Meinung nach zwei gute Beiträge zu: 1. IPv4 Adresse einfach erklärt, ip und Subnetzmaske 2. IP Adressen erklärt - IPv4, IPv6, Subnetzmaske, Präfix, Subnetting Zu Nachlesen, Vertiefen und Nachschlagen würde ich zusätzlich noch folgende PDF empfehlen: TCP/IP-Ethernet - Netzwerktechnische Grundlagen |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 12/11/2021 22:26:19Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 12/11/2021 22:43:51Schreibfehler berichtigt Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 12/11/2021 22:55:27Quelle hinzugefügt |
|
12.12.2021 20:48 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 10.03.2024 Beiträge: 307 Bewertung: (52) |
Moin....
Wenn du ein Netz mit einer 23er Maske aufbaust, dann sind alle Teilnehmer im gleichen Broadcast Bereich. So verhinderst du keineswegs, dass das "Fußvolk" fummelt. Das "verhinderst" du nur in dem du die Netze mit einem Router trennst, was ich auch bevorzugt machen würde. Naja, du verhinderst es mit einem einfachen Router ohne Paketfilter/Firewall nicht wirklich, aber evtl. störende Broadcasts der jeweiligen Netzsegmente trennst du damit schon mal, was je nach Netzwerk Größe bzw. Anzahl aktiver Teilnehmer schon richtig was ausmachen kann. Das von Ella_68 verlinkte PDF Dokument ist übrigens gar nicht mal so schlecht und zeigt ein paar gute Ansätze, um Steuerungsnetz von anderen Netzen zu trennen.
Du hast dich entweder verrechnet, oder IPv4 nicht verstanden. Wenn wir über Netzwerkklassen sprechen, dann nennt man das, was du mit der 23er Maske im Class C Netz erreichst, Supernetting. In diesem Fall fasst du zwei Class C Netzwerke zusammen und erweiterst deine Broadcast Domain um 256 Adressen auf 510 nutzbare Aderessen. Die erste und letzte Adresse kann nicht für Teilnehmer verwendet werden. Die erste Adresse ist die Netzwerk Adresse, die letzte Adresse ist die Broadcast Adresse. Daher 510 Adressen und nicht 512. In der modernen Welt sind wir Klassen los, man spricht auch von CIDR. Hier wird die IP Adresse mit einem Präfix notiert, also im genannten Beispiel 192.168.120.0/23. Das ergibt im Detail ein IPv4 Netzwerk mit dem Adressbereich 192.168.120.0 - 192.168.121.255 mit einer Subnetzmaske 255.255.254.0. Hier ist die Netzwerk Adresse 192.168.120.0 und die Broadcast Adresse 192.168.121.255. Nutzbarer Adressbereich ist 192.168.120.1 - 192.168..121.254, 510 nutzbare Adressen. Du solltest dir deine Zitierten quellen noch mal ansehen, sie sind gar nicht so schlecht. Ich vermute mal, dass eine Siemens LOGO! nicht mir CIDR umgehen kann. Im Beitrag "Welche Zusammenhänge gibt es zwischen Subnetzmasken und IP-Adressen im Hinblick auf Subnetting und Supernetting (Classless Inter Domain Routing CIDR)?" beschreibt Siemens welche Geräte (CPU/CP) mit CIDR umgehen können. Die LOGO! wird dort nicht erwähnt.
192.168.0.1/16 ist kein Class B Netzwerk (128.0.0.0 - 191.255.255.255). Das ist besonders wichtig, wenn ein Gerät tatsächlich nicht mit CIDR umgehen kann, sondern in Klassen denkt. Der von mir oben angegebene Link zum Siemens Beitrag geht übrigens auch grob auf das Thema Netzwerk Klassen ein. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf