21.12.2021 10:20 | |
Beigetreten: 07.05.2021 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 24 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich habe hier ein Siemens-Poti "3SU1200-2PS10-1AA0" und soll den Wert über ein ET 200SP Analogeingabemodul "AI 4xRTD/TC 2-,3-,4-wire HF" in eine CPU 1512SP einlesen. Das Problem: an besagtem Analogmodul lässt sich als Messbereich maximal 6 kOhm einstellen, das Poti hat aber 10 kOhm. Gibt es eine Möglichkeit zum korrekten Anschließen und Einlesen dieser Konstellation? Bin für jeden Tipp dankbar. Viele Grüße, |
Folgen Sie uns auf