08.01.2022 15:33 | |
Beigetreten: 13.01.2018 Letzter Bes: 21.01.2024 Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Guten Tag, gerne würde ich euch wieder mal um Hilfe bitte. Anbei mein Programm für die Logo8 zur Überwachung der Raumtemperatur. Gerne würde ich dieses mit einer Grenztemperatur Fehlermeldung zum CMR2040 verbinden über Ethernet und eine Fehler SMS senden. Wie kann ich über Ethernet von der Logo zum CMR Modul die Befehle senden? Ist das möglich, OHNE einen Ausgang an der Logo und einen Eingang am CMR zu konfigurieren? Ich würde gerne die Befehle über EThernet senden. Leider kann ich im Manuel das nicht finden. Bitte um HIlfe. Besten Dank ;) DateianhangTemperatur_8.3 Trinkwasserfassung Raumfühler.zip (91 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_2160067 am: 01/10/2022 12:29:13 |
|
08.01.2022 15:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.06.2024 Beiträge: 33192 Bewertung: (4105) |
Du hast doch schon hier ein Thema zu deinem Problem eröffnet: Raumtemperatur mit FehlermeldungWelches CMR mit welcher Firmwareversion hast du denn? CMR kann erst ab der Firmwareversion V2.1.8 mit der LOGO! 8.3 kommunizieren. Hier der Link zum aktuellen Handbuch: SIMATIC NET: LOGO! - Industrial Ethernet, LOGO! CMR2020, LOGO! CMR2040Und hier der Link zum Download der aktuellen Firmware: Vertriebs- und Lieferfreigabe Firmware V2.2 für LOGO! CMR2020 (6GK7142-7BX00-0AX0) und LOGO! CMR2040 (6GK7142-7EX00-0AX0) inkl. Download |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
10.01.2022 12:22 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 8158 Bewertung: (166) |
Geschlossen wegen Doppelpost. Das zweite Thema mit dem Titel Raumtemperatur mit Fehlermeldung wurde in der Konferenz Logikmodul LOGO! - Kommunikation veröffentlicht. Gruß, |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf