19.01.2021 15:51 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, ich wäre für eine Lösung auch sehr dankbar. Ich wäre schon zufrieden wenn ich die aktive Rolle über einen Script auslesen könnte. Grüße |
06.07.2023 05:31 | |
Beigetreten: 26.10.2017 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Guten Tag, gibt es mittlerweile eine Möglichkeit die Gruppennummer auszulesen? |
06.07.2023 06:18 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 3119 Bewertung: (487)
|
Hallo, eine Lösung, die Gruppennummer auszulesen, kann ich nicht bieten. Für die Anwendung würde es vermutlich auch wenig bringen, da sich das System der Berechtigungen mit WinCC Unified im Vergleich zu früher stark geändert hat. Für eine Lösung per Skript kann ich die folgenden Informationen anbieten:
Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf