10.01.2022 18:19 | |
Beigetreten: 17.04.2020 Letzter Bes: 03.03.2022 Beiträge: 28 Bewertung:
|
Hallo liebe Community, ich hätte eine Frage bezüglich Stromaufnahme. ich habe ein Autarkes System mit einer 12V 150Ah Solarbatterie und 260Watt PV Zellen. An dem Laderegler hängt eine Logo 8 mit Analogausgangmodul. An dem Modul hängt ein 1-10V/0-10V Dimmer den ich mit einem 2kOhm Widerstand Parallel geschalten habe. Soweit funktioniert alles Einwandfrei und ich kann über die Logo das Licht dimmen. An dem Dimmer hängen 3 LED Leisten mit insgesamt 35 Watt und 12V, wenn ich das Licht über den Dimmer einschalte, bricht meine Spannung der Batterie von 12,5V auf 10,7V zusammen und das innerhalb 5-10 Minuten das erscheint mir bei 150Ah ziemlich schnell. Woran könnte das liegen? Hätte da jemand eine Idee? An einem anderen Ort habe ich den aller selben Aufbau und da bricht die Batterie nicht einmal 0,2 V ein innerhalb von 10 Minuten. Die Batterien habe ich schon einmal ausgetauscht und der Fehler ist nach wie vor vorhanden, also an der Batterie kann es nicht liegen. Für euer Bemühen bedanke ich mich schon mal und hoffe ihr könnt mir helfen mit freundlichen Grüßen Johannes ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/11/2022 10:16:31Neue Überschrift nach Splitten |
|
10.01.2022 18:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.08.2024 Beiträge: 33629 Bewertung:
|
Das hat aber nichts mit der LOGO! zu tun, oder? |
Folgen Sie uns auf