07.02.2022 15:23 | |
Beigetreten: 20.09.2021 Letzter Bes: 07.02.2022 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Danke, da sitzt der Fehler wirklich vor dem Bildschirm, wenn man die Richtige HW auswählt geht es auch. |
07.02.2022 15:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 33404 Bewertung: (4146)
|
Ja, aber mit den Bezeichnungen muss man auch erst einmal klar kommen. Vor LSC 8.3 hieß sie in der Geräteauswahl nur LOGO!8.FS4. Im Anhang eine kleine Historie mit den LOGO! der Serie 0BA8. DateianhangVersionsstände 0BA8.txt (193 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf