18.02.2022 15:28 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 1463 Bewertung: (147)
|
Es kam schon öfter die Frage auf, welche Artikelnummern man braucht um von einem Hutmontage-Set auf ein Wandmontage-Set oder Ähnliches umzusteigen? Die Konfiguration des IPC in der Mall ist noch leicht, aber auf die Montages-Sets kommt man wahrscheinlich nicht so leicht. Diese sind als Ersatzteile bestellbar. Wie könnte eine Anwendung aussehen? Es könnte z.B. ein IPC227E in der Industrial Edge-Version mit Hutschienenmontage im Einsatz sein. Nun wird zusätzlich ein Set für die Wandmontage benötigt. Lösungsvorschlag: Mit dem Set für den IPC 227D (gleiche Abmessungen) ist das möglich. Hier muss nur unterschieden werden ob mit oder ohne PCIe*, da die PCIe-Bauform größer ist. * PCIe: Peripheral Component Interconnect Express Erstazteil
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Februar 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 02/22/2022 06:49:23Link der Ersatzteile wurde verändert |
|
Folgen Sie uns auf