17.02.2022 11:52 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (436) |
Hallo Alex.P, ich nehme an, die Ausgabe von Werten im E/A-Feld funktioniert? Ein derartiges Verhalten tritt nämlich bei einem Kollegen (auch mit V17, Update 2) ebenfalls auf. Die Unified Runtime hat hier wohl keinen Schreibzugriff. Es scheint in seinem Fall jedoch an seinem Rechner zu liegen. Das Problem tritt nur bei der Verwendung der Runtime am Engineering System auf. An der Maschine selbst (oder auch auf meinem Rechner) funktioniert das Projekt einwandfrei.
Mir ist klar, dass damit Dein Problem nicht unbedingt gelöst wird. Mein Kollege wird den Rechner neu aufsetzen lassen. Eventuell macht auch ein Support Request Sinn. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.02.2022 12:27 | |
Beigetreten: 28.01.2016 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 350 Bewertung: (9) |
Hallo Stefan, ja ich teste an meiner ES im Browser. Ja, Werte ausgeben funktioniert. Habe leider kein anderes System, an dem ich testen kann. Dann muss ich mal einen SR erstellen, .... |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf