23.02.2022 13:29 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Eine mögliche Anwendung könnte sein, dass ein IPC in den Auslieferungszustand gesetzt werden muss. Dazu ist ein Restore-Stick notwendig der Bestandteil des Lieferumfangs des IPC ist. Nun wird festgestellt, dass der Stick im Lieferumfang nicht enthalten ist. Hierbei ist meistens nicht bekannt, dass fehlende Teile bei IPCs über die beiliegende Qualtätskontrollmeldung bzw. Online gemeldet werden können. Dadurch spart man Zeit und bekommt schnell Hilfe ohne den Technical Support, die Fachberatung oder den Vertrieb ansprechen zu müssen. Über dieses Verfahren können auch falsche Konfigurationen oder Funktionsstörungen gemeldet werden. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Februar 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf