24.02.2022 09:58 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, ich habe den SFB53 aus einem Beispielprogramm einer S7-1200, versucht in mein TIA Projekt für eine S7-1500 zu übertragen. Wenn ich diesen im meinem S7-1500 Projekt aufrufe, sieht der ganz anders aus, als in der S7-1200 (Zum Vergleich, siehe die beiden Bilder im Anhang) Zum Einen, macht der SFB53 im S7-1200 Projekt eine Formatumwandlung von UInt to Dint. Im meinem Projekt mit S7-1500 steht am Baustein nur Variant. Jetzt frage ich mich natürlich, ob das funktionieren wird? Kann mir da jemand was zu sagen? Gruß Eleu DateianhangD.zip (65 Downloads) |
Folgen Sie uns auf