26.02.2022 13:04 | |
Beigetreten: 26.02.2022 Letzter Bes: 26.02.2022 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
HALLO; Leider kann ich beim Aktivieren des kontos keinen neuen Code erhalten. wie soll ich vorgehen ? Beim Punkt Konto erstellen kommt immer die Fehlermeldung " the plant is not valid for sign up " in der Mail wurde mitgeteil wenn der code abgelaufen ist kann man einen neuen beantragen. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: PeterKriwalj am: 02/26/2022 13:15:59Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/28/2022 10:38:58Neue Überschrift nach Splitten |
|
28.02.2022 10:38 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung: (172) |
Hallo PeterKriwalj, welchen Code meinen Sie genau? Viele Grüße, |
Folgen Sie uns auf