03.03.2022 13:48 | |
Beigetreten: 29.01.2021 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 47 Bewertung: (4)
|
Für den SIMATIC NET CP5623 ist laut Handbuch die SIMATIC NET PC -Software zu installieren. Im Falle des Einsatzes des CP5623 in Verbindung mit einem SIMATIC S7-1500-Controller auf SIMATIC IPC trifft dies jedoch nicht zu. Die SIMATIC NET PC -Software muss bzw. darf in diesem Fall nicht installiert werden. Nach Installation des SIMATIC S7-1500-Controllers sind bereits alle nötigen Treiber im Laufzeitsystem vorhanden und werden nach der Montage der CP-Baugruppe und Laden der PC-Station aktiviert. Es ist zu beachten, dass es keine Koexistenz von SIMATIC NET Software und SIMATIC S7-1500-Controller gibt. D.h. ein gleichzeitiger Betrieb einer SIMATIC NET Kommunikationsbaugruppe mit dem Softwarecontroller und SIMATIC NET PC-Software ist derzeit ausgeschlossen und wird daher auch im Kompatibilitätstool nicht betrachtet. Dies gilt für alle SIMATIC IPCs, die für den Betrieb mit dem SIMATIC S7-1500-Controller vorgesehen sind. Diese sind den betreffenden Lieferfreigaben zu entnehmen, z.B. hier. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MT) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/04/2022 09:02:06Beitrag editiert für bessere Lesbarkeit. |
|
Folgen Sie uns auf