15.03.2022 18:46 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung: (99) |
Hallo oelles, wie ixo65 schon geschrieben hat ist es bei einer einzelnen Logo nur mit Hilfsuhren möglich. Was aber vielleicht günstiger als ein HMI wäre, ist eine zweite Logo. Diese arbeitet als "Zeitserver" von der Du die Zeit abgreifen kannst (siehe hier). Sollte aber in Deinem Netzwerk mehrere Logos vorhanden sein, kannst Du eine einfach zum Zeitserver deklarieren. Gruß Ella_68 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf