29.03.2022 13:19 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1403 Bewertung: (137)
|
An ein ET 200SP System können ET 200AL Komponenten angeschlossen werden. Dabei kann die Verbindung über den ET 200SP Busadapter BA-Send BA1XFC hergestellt werden. Dieses Vorgehen ist zusätzlich mit den unten genannten Open Controllern möglich. Folgende Komponenten unterstützen den Mischaufbau: Interfacemodul – IM 155-6 PN HF (ab V3.0) CPU – CPU 1510SP-1 PN (ab V2.0) • BaseUnit BU-Send mit BusAdapter BA-Send 1xFC Weitere Informationen sind im Handbuch zum Mischaufbau enthalten. Hinweis Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (NJ) |
Folgen Sie uns auf