05.04.2022 12:16 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (142)
|
An einer SIMATIC S7-1500 ist z.B. ein Modbus Teilnehmer angeschlossen. Die Kommunikation ist programmiert und trotzdem baut die CPU keine Verbindung zum Modbus Teilnehmer auf. Der Status am Baustein wird abgefragt und als Ergebnis wird ein Fehlercode ausgegeben mit der Bezeichnung 16#80CE Lösungsansatz: Der Fehlercode wird ausgegeben, wenn die HW ID am Baustein falsch angegeben wurde. Die HW ID findet man in der Geräteansicht unter dem Reiter "Systemkonstanten". Beispiel: Weitere Informationen zu den Systemkonstanten stehen im SIOS Portal: Welche Bedeutung haben die Systemkonstanten in STEP 7 (TIA Portal) bei der S7-1200/S7-1500? Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf