07.04.2022 09:34 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 09.08.2024 Beiträge: 13518 Bewertung:
|
Hallo ManuSin21X Wenn du per VPN einen Zugriff auf die SPS hast, dann ist ja generell eine TCPIP Verbindung hergestellt. Damit solltest du auch das HMI übertragen können (im Prinzip gleiche Vorgehensweise wie bei der PLC). Es muss nur darauf geachtet werden, dass das WinCC andere Ports verwendet als die SPS (102): Welche Ports werden von WinCC flexible verwendet? Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf