26.04.2022 10:11 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 1311 Bewertung: (122)
|
PLC-Programme werden beim Übersetzen automatisch mit eindeutigen Prüfsummen gekennzeichnet. Anhand der Prüfsumme können Sie Ihr Programm identifizieren und feststellen, ob zwei PLC-Programme identisch sind. Da die Prüfsumme zusammen mit dem PLC-Programm in die CPU geladen wird, kann sie auch im Servicefall als wichtige Information dienen. Sie können z. B. leicht feststellen, ob das Programm, das aktuell auf der CPU läuft, dasselbe Programm ist, das Sie vor längerer Zeit geladen haben, oder ob es zwischenzeitlich geändert wurde. Das Originalprogramm muss dabei nicht auf Ihrem Programmiergerät (PG) vorhanden sein. Die Prüfsumme wird in den CPU-Eigenschaften angezeigt (Eigenschaften > Allgemein > Prüfsummen). Von dort können Sie sie manuell in Ihre Unterlagen übernehmen. Um die Prüfsumme zur Laufzeit im Programm auszulesen, steht die Erweiterte Anweisung "GetChecksum" zur Verfügung. Weitere Informationen: Bibliothek mit Programmbeispielen zu TIA Portal Anweisungen Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf