03.05.2022 14:01 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 30 Bewertung:
|
Hierfür wird in jedem Falle eine Komponente mit integriertem Mobilfunk-Modem und zusätzlich eine geeignete Antenne und eine SIM-Karte benötigt. Aus der Sicht der S7-1200 bieten sich hier einerseits die Telecontrol-CPs der S7-1200-Famile an, andererseits aber auch ein an der onboard-PROFINET-Schnittstelle angeschlossener Mobilfunk-Router aus der SCALANCE-Familie. Am einfachsten wäre die Variante mit Telecontrol-CP, hier gehört der Baustein für das Senden der SMS bereits zum Lieferumfang. Ein Anwendungsbeispiel findet sich hier: Melden und Schalten per SMS mit S7-1200 und CP 1242-7 GPRS V2 Die Variante mit SCALANCE M ist etwas aufwändiger zu programmieren, hätte aber den Vorteil, dass man über den Router zu Zwecken der Fernwartung nicht nur die eine Station sondern ein ganzes Netzwerk erreichen könnte. Zum Senden/Empfangen der SMS ist der Router aus dem Anwenderprogramm der SPS heraus über TCP-Verbindungen mit Telegrammen vorgegebener Datenstruktur anzusprechen. Der Router arbeitet dabei als „SMS-Relais“. Ein Anwendungsbeispiel findet sich hier: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/54361177 Dies sind die benötigten Komponenten: Immer benötigt wird eine Antenne: 6NH9860-1AA00 ANT794-4MR Mobilfunkantenne für 2G/3G/4G EU, GSM/UMTS/ LTE EU Netze, Stabantenne; omnidirektional; witterungsbeständig für Innen- und Außenbereich; 5m Anschlusskabel fest mit der Antenne verbunden; SMA-Stecker; inkl. Montagewinkel, Schrauben, Dübel. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MT) |
Folgen Sie uns auf