06.05.2022 09:11 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 13561 Bewertung:
|
Hallo Martin_Zi Wenn du Livewerte anzeigst werden die wohl nur gepuffert solange das Bild da ist. Du könntest auch Werte aus einem Variablenarchiv nehmen, die sind im Archiv auch später noch vorhanden und wenn der Zeitbereich gleich bleibt sind die Werte noch da (wichtig ist gleicher Archivierungszyklus bei den beiden Variablen). Oder alternativ kannst du auch die Werte in einem DB speichern und über folgende beispielhafte Applikation darstellen: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109481693 Viele Grüße und viel Erfolg Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf