11.05.2022 11:41 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1403 Bewertung:
|
Datenkonsistenz bei der Kommunikation Bei der S7-1500 werden die Kommunikationsdaten in Blöcken von 462 Byte in der jeweiligen Zeitscheibe im Programmzyklus übertragen. Dabei wird die Datenkonsistenz von einer Variablen vom Betriebssystem sichergestellt. Bei den Kommunikationsbausteinen wie z. B. TSEND/TRCV können Sie über die Busy und Done Ausgänge den aktuellen Status des Bausteines abfragen. Die Daten können von den Bausteinen konsistent abgerufen werden, wenn der Done Ausgange true ist. Bei OPC UA gibt das 8. und 9. Bit vom Attribut „AccessLevelEx“ Auskunft, ob die Variable konsistent geschrieben oder gelesen werden kann. Folgende Datentypen können über die Server Schnittstelle konsistent abgerufen werden:
OPC UA-Methoden bieten eine Möglichkeit der konsistenten Datenübertragung, ohne einen manuellen Handshake auszuführen. Wissenswertes zu Server-Methoden Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (NJ) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 05/11/2022 12:07:04 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf