13.05.2022 10:51 | |
Beigetreten: 15.09.2006 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 463 Bewertung: (80) |
Das mit den Füllmustern ist auch in V17 noch völlig inkonsistent. Beispiel: 1) Ich erstelle einen leeren Bildbaustein, platziere dort ein Rechteck. Dort lässt sich als Füllmuster nur "Massiv" einstellen, d.h. ein Farbverlauf lässt sich nicht konfigurieren. 2) Platziere ich aber in einem Prozessbild ein Rechteck, lässt sich hier ein Farbverlauf konfigurieren. Mache ich nun mit Rechsklick auf das Rechteck "Erzeuge Bildbaustein-Typ" um daraus eben einen Bildbaustein zu erstellen, dann ist im Bildbaustein-Editor der Farbverlauf nicht mehr vorhanden (Einstellung ändert sich auf "Massiv"). Aber in der Bildbausteininstanz ist der Farbverlauf weiterhin vorhanden! Mit diesem "Trick" kann ich dann auch 3D-Schaltflächen in einen Bildbaustein bekommen. Da Frage ich mich aber: Wenn diese ganzen Darstellungsoptionen letztendlich in der Bildbaustein-Instanz funktionieren, warum kann der Bildbaustein-Editor das nicht? Und wenn ich 2) verwende, muss ich dann damit rechnen, dass Siemens im nächsten Update erkennt "oh da haben wir vergessen eine Funktion zu entfernen, das holen wir jetzt nach" und danach funktioniert alles nicht mehr? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/13/2022 13:03:13Neue Überschrift nach Splitten |
|
19.05.2022 09:24 | |
Beigetreten: 15.09.2006 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 463 Bewertung: (80) |
Wo hattest du denn am 16.5. schon das Update 4 her? Das ist doch erst gestern veröffentlicht worden? Ich bin auf Stand V17 Update 2, laut ReadMe wurden weder in Update 3 noch in Update 4 daran etwas geändert. Ich gehe mal davon aus, dass so eine Änderung des Verhaltens in der Datei vermerkt worden wäre. Ich meine WinCC Professional. Ein PDF mit ein paar Screenshots im Anhang. DateianhangWinCCprof.pdf (150 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf