18.05.2022 16:03 | |
Beigetreten: 23.01.2022 Letzter Bes: 12.07.2023 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, im Rahmen eines Projekts muss ich eine Stromstoßschaltung mit Tia Portal in FUP, KOP und SCL programmieren. Die Schaltung wird mit nur einem Taster (Hardwaretaster) arbeiten, der die Schaltung bzw. eine Lampe Ein und Aus schaltet. Hier wird ein S7 1200 verwendet. ich habe die Schaltung in FUP realisiert, aber mit KOP und SCL schaffe ich bis jetzt nicht. Kann mir jemand bitte weiter helfen? Wenn ihr mir hierbei etwas unter die Arme greifen würdet wäre ich sehr Dankbar! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/19/2022 06:34:36Neue Überschrift nach Splitten |
|
18.05.2022 17:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 32952 Bewertung: (4073) |
Hallo Cesaireboby, zuerst einmal willkommen im Forum. Bitte poste nicht mehrfach für dasselbe Problem. Du hast hier auch noch ein eigenes Thema erstellt: Stromstoßschaltung |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.05.2022 06:35 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 8006 Bewertung: (163) |
Geschlossen wegen Doppelpost. Das zweite Thema mit dem Titel Stromstoßschaltung wurde in der Konferenz STEP 7 (TIA Portal) veröffentlicht. Gruß, |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf