19.05.2022 09:43 | |
Beigetreten: 08.11.2021 Letzter Bes: 08.07.2024 Beiträge: 31 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich arbeite mit PCS7 und habe dort im Anlagenbus eine Ring aufgebaut. Folgende Scalance Switches sind dort im Ring enthalten: - XR324-12M (6GK5 324-0GG10-1AR2) <-- MRP Auto Manager - Port 8.1/8.2 - XR324-12M (6GK5 324-0GG10-1AR2) <-- MRP Client - Port 8.1/8.2 - X204-2FM (6GK5 204-2BB11-2AA3) <-- MRP Client - Port 5/6 - X204-2FM (6GK5 204-2BB11-2AA3) <-- MRP Client - Port 5/6 - X204-2FM (6GK5 204-2BB11-2AA3) <-- MRP Client - Port 5/6 - X212-2 (6GK 212-2BB00-2AA3) <-- MRP Client - Port 13/14 - X212-2 (6GK 212-2BB00-2AA3) <-- MRP Client - Port 13/14 Nun zeigt mir der MRP Manager Switch an das ein einen Fehler hat über die Fault-LED. Im Event-Log ist nun folgende Meldung eingetragen: New Fault state: "Non-recoverable error on ring 1: other redundancy manager detected" Eigentlich ziemlich eindeutige Fehlermeldung. Leider hab ich nun alle Teilnehmer geprüft aber keiner ist als Ring Manager eingestellt. Habt ihr einen Tipp wie ich den Fehler wegbekomme? Dateianhang2022-05-19 09_43_02-NTTP102PCS7E01 und 3 weitere Seiten - Geschäftlich – Microsoft Edge.png (133 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: marcoschwaegerl am: 05/19/2022 09:44:16 |
|
Folgen Sie uns auf