10.06.2022 13:42 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Wenn ein Geräteaustausch nötig ist, müssen die alten CPU-Konfigurationsdaten, die durch ein personalisiertes Passwort geschützt sind, auf die neue CPU übertragen werden. Hierfür gibt es drei verschiedene Möglichkeiten: 1. Durch Laden des TIA Portal-Projekts in die neue CPU. Das Konfigurationspasswort wird beim ersten Ladevorgang auf der neuen CPU festgelegt. 2. Durch direkten Online-Zugriff auf die neue CPU über TIA Portal oder SIMATIC Automation Tool (SAT) und Festlegen des Konfigurationspassworts. Danach muss die SIMATIC Memory Card (SMC) aus der alten CPU entnommen und in die neue CPU gesteckt werden. 3. Durch Verwendung einer zusätzlichen SIMATIC Memory Card. Das Konfigurationspasswort der alten CPU sowie eine spezielle JOB-Datei sind auf dieser Memory Card gespeichert, die für die Erstkonfiguration in die neue CPU gesteckt werden kann. Danach kann die Memory Card der alten CPU in die neue CPU gesteckt werden. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juni 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf