20.06.2022 13:56 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 3891 Bewertung:
|
Hi, hast Du schon mal auf Werkseinstellung zurückgesetzt oder geprüft ob es ein Update für das Panel gibt. Du kannst das ganze mal mit Update 4 zu V17 projektieren und laden. Wie führen Sie bei SIMATIC HMI Bediengeräten ein Betriebssystem-Update (Firmware-Update, OS-Update) bzw. "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" durch?Gruß, Towome |
|
|
23.06.2022 13:34 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 13348 Bewertung:
|
Hallo Marcus Schau dir auch mal die Systemgrenzen an, ob die im Projekt nicht überschritten sind: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109798671/91274388747 Gerade solche Sachen wie Archivgrößen usw. Wenn das Panel überlastet ist kann es auch zu nem Freeze kommen viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf