28.06.2022 10:55 | |
Beigetreten: 18.08.2021 Letzter Bes: 12.09.2022 Beiträge: 94 Bewertung: (3) |
Hallo Stefan, danke für deine Antwort! Was genau ist ein Supervisionsfehler? |
28.06.2022 12:25 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 2714 Bewertung: (440) |
Hallo PA_NDA, da Du im klassischen STEP 7 und nicht im TIA Portal arbeitest, ist die Bezeichnung Supervsionsfehler etwas irreführend. Im klassischen STEP 7 (bzw. S7-GRAPH) heißt das ganze noch Überwachungsfehler. Mehr dazu findet sich in den Kapiteln 3.9 und 7.11 des Programmierhandbuchs "S7-GRAPH V5.3 für S7-300/400 Ablaufsteuerungen programmieren". Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf