28.06.2022 15:46 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 30.09.2022 Beiträge: 21 Bewertung: (3)
|
Die Bedeutung des Wertstatus für Standard SIMATIC Ein-/Ausgabebaugruppen wurde bereits in einem eigenen Beitrag ausführlich beschrieben. Der folgende Inhalt beschreibt die Bedeutung des Wertstatus für fehlersichere Peripheriebaugruppen. Definition des Wertstatus bei fehlersicheren Baugruppen Der Wertstatus ist das dem Anwenderprogramm zugängliche Datenbit, das angibt, ob ein E/A-Sicherheitskanal passiviert ist. Wenn das Wertstatusbit "0" lautet, ist der Kanal passiviert oder deaktiviert. Bei einem 1oo2-Eingang ist das untere Wertstatusbit wirksam und das obere Wertstatusbit lautet immer „0“. Die Begriffe "Qualitätsbit" und "Kennzeichner" werden hier als Synonyme für den Begriff "Wertstatus(bit)" verwendet. Quelle Bedeutung des Wertstatus bei fehlersichereren SIMATIC Ein-/Ausgabebaugruppen(ab PROFISAFE V2.6) Der Wertstatus ist eine binäre Zusatzinformation zu einem Kanalwert einer F-Peripherie. Der Wertstatus wird in das Prozessabbild der Eingänge (PAE) eingetragen. Den Wertstatus unterstützen fehlersichere Module S7-1500/ET 200MP, ET 200SP, ET 200AL, ET 200eco PN, ET 200S, ET 200iSP, ET 200pro, S7-1200 bzw. F-SMs S7-300, fehlersichere IO-Normdevices sowie fehlersichere DP-Normslaves, die das Profil "RIOforFA-Safety" unterstützen. Informationen zum Wertstatus, erhalten Sie in der Dokumentation jeweiligen F-Peripherie. Wir empfehlen Ihnen, für den Wertstatus den Namen des Kanalwerts um "_VS" zu ergänzen, z. B. "TagIn_1_VS". Der Wertstatus gibt Auskunft über die Gültigkeit des dazugehörigen Kanalwerts:
Auf den Kanalwert und Wertstatus einer F‑Peripherie darf nur aus derselben F‑Ablaufgruppe zugegriffen werden Quelle: TIA Portal V17 Onlinehife Wichtiger Hinweis (Haftungsausschluss)! Die in diesem Beitrag genannten Hinweise beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Informationsquellen. Für Sicherheitsapplikationen sind generell die aktuell gültigen Normen und Vorschriften sowie die jeweils aktuellen rechtsverbindlichen Handbuchangaben der eingesetzten Baugruppen einzuhalten. Somit besteht kein Haftungsanspruch auf die Inhalte des Beitrags, insbesondere da Änderungen in den Normen sowie Fehler und Irrtümer nicht ausgeschlossen werden können. Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Juni 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Folgen Sie uns auf